Diagrama de temporización de ejecución de mensajes (Error de configuración de PCCC)
La siguiente tabla describe las condiciones de mensaje y el estado de bit para cada paso de ejecución identificado en el diagrama de temporización cuando se produce un error de configuración de PCCC durante la ejecución.
Paso | Descripción del mensaje | Estado de bit |
|---|---|---|
1 | La condición Peldaño cambia a CIERTO. Se habilita la ejecución del mensaje. | Se activa el bit EN. |
2 | Se adquiere el búfer del mensaje. | Se activa el bit EW. |
3 | Existen elementos no válidos en PCCCCfg. | El bit ER se establece en 1 antes de que el bit ST se establezca en 1. Los bits EW y ST no cambian. |
4 | La condición Peldaño cambia a Falso. | Los bits EN, EW y ER se borran. |
Diagrama de condición de error
Condición de error al cambiar el número de elementos en PCCCCfg al número no válido 17

Entregue su opinión