Diagrama de temporización de ejecución de mensajes (el mensaje se cancela)

La siguiente tabla describe las condiciones de mensaje y el estado de bit para cada paso de ejecución identificado en el diagrama de temporización cuando se cancela un mensaje.
Condiciones del mensaje y estado de bit cuando se cancela un mensaje
Paso
Descripción del mensaje
Estado de bit
1
La condición Peldaño cambia a CIERTO. Se habilita la ejecución del mensaje.
Se activa el bit EN.
Todos los demás bits se borrarán.
2
Se adquiere el búfer del mensaje.
Se activa el bit EW.
3
Se cancela la ejecución del mensaje.
Se activa el bit ER.
Los bits EW y ST no cambian.
4
La condición Peldaño cambia a Falso.
Se borra el bit EN.
5
La condición Peldaño cambia a CIERTO.
La entrada Cancelar se borra.
El bloque de funciones se empieza a ejecutar.

Diagrama de temporización cuando se cancela el mensaje

Diagrama de temporización cuando se cancela el mensaje
Diagrama de temporización cuando se cancela el mensaje
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal