Diagrama de temporización de ejecución de mensajes (Peldaño = Cierto)
La siguiente tabla describe las condiciones de mensaje y el estado de bit para cada paso de ejecución identificado en el diagrama de temporización mientras la condición de peldaño siga establecida en Cierto.
Paso | Descripción del mensaje | Estado de bit |
|---|---|---|
1 | La condición Peldaño cambia a CIERTO. Se habilita la ejecución del mensaje. | Se activa el bit EN. Todos los demás bits se borrarán. |
2 | Se adquiere el búfer de control de mensajes. En este momento, los datos de entrada (esto es, el parámetro de datos de los mensajes de escritura) se copian para transmitirse. Los cambios realizados posteriormente en los datos de entrada no se reflejarán en el mensaje transmitido. | Se activa el bit EW. |
3 | Se inicia la transmisión del mensaje. | Se borra el bit EW. Se establece el bit ST. |
4 | Se recibe la respuesta del mensaje. | Se borra el bit ST. Se activa el bit DN. |
5 | La condición Peldaño cambia a Falso. | Se borra el bit EN. |
Diagrama de temporización para (Línea = Cierto)
Diagrama de temporización para (Línea = Cierto)

Entregue su opinión