Proceso de ejecución de mensajes (Peldaño = Falso)

El siguiente diagrama de proceso describe los eventos de instrucción de mensaje que tienen lugar cuando la condición Línea se establece en Falso.
Eventos de instrucción de mensaje que tienen lugar cuando la condición de línea se establece en Falso
Diagrama que muestra los eventos de instrucción de mensaje que tienen lugar cuando la condición de línea se establece en Falso
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal