Proceso de ejecución de mensajes (Error)
La siguiente tabla describe las condiciones de mensaje y el estado de bit para cada paso de ejecución identificado en el diagrama de temporización cuando se produce un error durante la ejecución.
Paso | Descripción del mensaje | Estado de bit |
|---|---|---|
1 | La condición Peldaño cambia a CIERTO. Se habilita la ejecución del mensaje. | Se activa el bit EN. Todos los demás bits se borrarán. |
2 | Se adquiere el búfer del mensaje. | Se activa el bit EW. |
3 | Se inicia la transmisión del mensaje. | Se borra el bit EW. Se establece el bit ST. |
4 | Se agota el tiempo de transmisión del mensaje. | Los bits EW y ST no cambian. |
4-6 | La condición Peldaño cambia a Falso. | Se borra el bit EN. Se activa el bit ER. |
Entregue su opinión