Ejemplo: Agregar una función del interruptor de límite programable
En este ejemplo se explica cómo agregar una función del interruptor programable de límite (PLS) al programa de HSC.
Valores de variable de los ajustes del contador
- MyAppData.PlsEnable se usa para habilitar o deshabilitar los ajustes del PLS. Debe configurarse como Falso (deshabilitado) si se usa la variable MyAppData.
- MyAppData.HscID se usa para especificar qué entradas integradas se usarán en función del modo y del tipo de aplicación. Consulte Asignación de cableado y entradas del HSC para conocer los diferentes ID que pueden usarse, así como las entradas integradas y sus características.
- Si se usa el ID 0, no se puede usar el ID 1 en el mismo controlador porque las entradas serán utilizadas por Reset y Hold.
- MyAppData.HscMode se usa para especificar el tipo de operación que utiliza el HSC para contar. Consulte Modo del HSC (HSCAPP.HSCMode).
Para habilitar el PLS
- En elOrganizador de proyectos, en el programa HSC, haga doble clic enVariables locales.
- En la celdaValor inicialde la variable MyAppData.PlsEnable, seleccioneCierto.
- Configure los ajustes de caudal insuficiente y desbordamiento.
- En la celdaValor inicialde MyAppData.OFSetting, escriba50.
- En la celdaValor inicialde MyAppData.UFSetting, escriba–50.
- (opcional) Configure la máscara de salida de una salida.Resultados para este ejemplo:
- La variable PLS tiene una dimensión de [1..4]. Esto significa que el HSC puede tener cuatro pares de preajustes bajos y altos.
- Los preajustes altos deben configurarse de modo que sean inferiores a OFSetting, y los preajustes bajos de modo que sean superiores a UFSetting.
- Los valores de HscHPOutPut y HscLPOutPut determinarán qué salidas se activan cuando se alcance un preajuste bajo o alto.

Entregue su opinión