Instrucciones de registro de datos/receta

Las instrucciones de registro de datos/receta incluyen lo siguiente:
Instrucciones de registro de datos/receta
Instrucción
Descripción
Escribe valores de variables del motor de tiempo de ejecución en un archivo de registro de datos de una tarjeta SD.
Lee y escribe datos de receta en una tarjeta de memoria SD.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal