TRUNC (truncar)

La instrucción TRUNC trunca los valores reales y deja únicamente el valor entero.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
TRUNC
TRUNC
Parámetros de TRUNC
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
REAL
Cualquier valor real.
TRUNC
Salida
REAL
Si IN > 0, el mayor entero es menor o igual que la entrada. Si IN < 0, el menor entero es mayor o igual que la entrada.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de TRUNC

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TRUNC
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TRUNC
Ejemplo de diagrama de lógica escalera TRUNC
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TRUNC
Ejemplo de texto estructurado TRUNC
Ejemplo de texto estructurado TRUNC
(* ST Equivalence: *) result := TRUNC (+2.67) + TRUNC (-2.0891); (* means: result := 2.0 + (-2.0) := 0.0; *)
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal