SUB (restar)
La instrucción SUB resta un valor entero, real o temporal de otro valor entero, real o temporal.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
SUB

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
| |
i1 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME | Minuendo en cualquier tipo de datos entero, real o temporal. Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos. |
i2 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME | Sustraendo en cualquier tipo de datos entero, real o temporal. Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos. |
o1 | Salida | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME | Diferencia entre el minuendo y el sustraendo en cualquier tipo de datos entero, real o temporal. La salida debe ser del mismo tipo de datos que la entrada. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
Ejemplos de SUB
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SUB

Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera SUB

(* ST equivalence: *) ao10 := ai101 - ai102; ao5 := (ai51 - 1) - ai53;
Entregue su opinión