MUL (multiplicar)
La instrucción MUL multiplica dos o más valores enteros o reales.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
MUL

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
| |
i1 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT | UDINT DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Factor en tipo de datos entero o real. Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos. |
i2 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT | UDINT DWORD LINT LINT LWORD REAL LREAL | Factor en tipo de datos entero o real. Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos. |
o1 | Salida | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT | UDINT DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Producto de las entradas en tipo de datos entero o real. La entrada y la salida deben usar el mismo tipo de datos. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
Ejemplos de MUL
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MUL

Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera MUL

(* ST equivalence *) ao10 := ai101 * ai102; ao5 := (ai51 * ai52) * ai53;
Entregue su opinión