DIV (dividir)

La instrucción DIV divide el primer valor entero o real introducido por el segundo valor entero o real introducido.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
DIV
DIV
Parámetros DIV
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
i1
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
Dividendo en tipo de datos entero o real distinto de cero.
Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos.
i2
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
Divisor en tipo de datos entero o real distinto de cero.
Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos.
o1
Salida
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
Cociente de las entradas en tipo de datos entero o real distinto de cero.
La entrada y la salida deben usar el mismo tipo de datos.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de DIV

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones DIV
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones DIV
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera DIV
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera DIV
(* ST Equivalence: *) ao10 := ai101 / ai102; ao5 := (ai5 / 2) / ai53;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal