ADD
La instrucción ADD añade dos o más valores enteros, reales, de tiempo o de cadena.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
ADD

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
| |
i1 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME STRING | Sumando del tipo de datos real, de tiempo o de cadena. Todas las entradas deben usar el mismo tipo de datos. |
i2 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME STRING | Sumando del tipo de datos real, de tiempo o de cadena. Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos. |
o1 | Salida | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME STRING | Suma de los valores de entrada en formato Real, Tiempo o Cadena. La entrada y la salida deben usar el mismo tipo de datos. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
Ejemplos de ADD
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ADD

Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera ADD

(* ST equivalence: *) ao10 := ai101 + ai102; ao5 := (ai51 + ai52) + ai53;
Entregue su opinión