ABS (valor absoluto)

La instrucción ABS devuelve el valor absoluto (positivo) de un valor real.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
ABS
ABS
Parámetros de ABS
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
REAL
Cualquier valor real con signo.
ABS
Salida
REAL
Valor absoluto (siempre positivo).
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de ABS

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ABS
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ABS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ABS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ABS
Ejemplo de diagrama de texto estructurado ABS
Ejemplo de diagrama de texto estructurado ABS
(* ST Equivalence: *) over := (ABS (delta) > range);
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal