Página de configuración de puerto USB

Utilice la página de configuración Puerto USB para realizar las siguientes acciones:
  • Activar o desactivar el puerto USB.
  • Ver los parámetros básicos del puerto USB.
Ajustes de la página de configuración Puerto USB
Configuración
Descripción
Estado
Activa o desactiva el puerto USB. El puerto USB está activado de forma predeterminada.
Estado de suspensión
Muestra el estado suspendido del puerto USB. El puerto USB no está suspendido de forma predeterminada.
Velocidad de bus
Muestra la mayor velocidad de bus USB admitida. Las opciones son:
  • Velocidad alta
  • Velocidad completa
  • Velocidad baja
La configuración predeterminada es
Velocidad completa
.
Modo
Muestra el modo actual del puerto USB. Las opciones son:
  • Modo esclavo
  • Modo de host
La configuración predeterminada es
Modo esclavo
.
Estado
Muestra el estado del puerto USB. Las opciones son:
  • Inicializando.
  • Error de inicialización.
  • Configurado.
  • Preparado.
Preparado
es la configuración predeterminada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal