Cargar recetas
Use el
<controller-name>: página Administrar recetas
para cargar recetas del controlador a la unidad local. Carga las recetas en la unidad local para guardar copias de seguridad en el caso de una pérdida de datos inesperados o para liberar espacio en la tarjeta de memoria. El comportamiento de carga solo se aplica a los archivos de receta. El archivo de encabezado se regenera en función de la configuración de la receta.Los controladores L20E permiten hasta 10 recetas, y cada receta contiene un máximo de 50 variaciones de la receta almacenadas en diferentes archivos con nombres únicos.
De forma predeterminada, los archivos de receta se cargan a la carpeta Descargas. Si el archivo de receta ya existe en el destino, el archivo cargado sobrescribirá el existente.
Requisitos previos
- El controlador está en línea.
Para cargar recetas
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
- En el árbol delcontrolador, seleccioneReceta.
- En la página de configuraciónReceta, seleccioneAdministrar recetas.
- En<controller-name>: Administrar recetas, seleccione el
. - EnCargar recetas desde la tarjeta de memoria, seleccione los archivos de receta que desee cargar y, a continuación, seleccioneCargar.
Entregue su opinión