Página de configuración de recetas

La página de configuración
Receta
está disponible para los siguientes controladores:
  • L20E
  • L50E
  • L70E
Se admiten hasta 10 recetas, y cada receta tiene hasta 50 versiones y 128 variables. Tener más de 128 variables en una receta ocasionará problemas de compilación.
Utilice la página de configuración
Receta
para realizar las siguientes acciones:
  • Agregar o eliminar recetas de la lista de recetas.
  • Importar o exportar recetas de un archivo M8A.
  • Abrir el selector de variables para agregar variables a una receta.
  • Mover las variables de una receta arriba y abajo por la lista de variables.
  • Eliminar recetas de un controlador.
Página de configuración de receta
Configuración
Descripción
Lista de recetas
Enumera las recetas del proyecto.
Active o desactive la casilla de verificación
RCP<x>
para agregar la receta a la lista de recetas o eliminarla de la lista.
Importar
Abre el
Registro de importación de datos
para importar recetas de un archivo M8A en el equipo.
Importar
está disponible cuando el controlador está sin conexión.
Exportar
Exporta recetas a un archivo M8A en el controlador.
Exportar
está disponible cuando se cumplen las siguientes condiciones:
  • El controlador está sin conexión.
  • Se agregan una o más recetas.
Administrar recetas
Realiza las siguientes acciones en las recetas:
  • Carga recetas de la tarjeta de memoria al equipo.
  • Descarga recetas del equipo en la tarjeta de memoria.
  • Elimina recetas de la tarjeta de memoria.
Detalles de la receta
Especifica la siguiente información de la receta:
  • El nombre de la receta.
  • El separador que distingue los distintos campos de la receta.
  • La descripción de la receta.
El cuadro de diálogo está disponible haciendo clic en el icono de configuración al lado de una receta seleccionada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal