Importar recetas
Use la página de configuración
Receta
para importar recetas de un archivo M8A en su equipo. Puede importar hasta 10 recetas al controlador.Las recetas importadas sobrescriben todas las recetas del controlador, si las hay.
Requisitos previos
- El controlador está sin conexión.
- Tener un archivo M8A de recetas.
Para importar recetas
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
- En el árbol delcontrolador, seleccioneReceta.
- En la página de configuraciónReceta, seleccioneImportar.
- EnImportar receta, seleccioneExaminar.
- EnAbrir, busque y seleccione el archivo M8A que desee importar y, a continuación, seleccioneAbrir.
- EnImportar receta, seleccioneImportar.
Entregue su opinión