Exportar recetas

Use la página de configuración
Recetas
para exportar recetas a su equipo. De forma predeterminada, las recetas se exportan como un archivo M8A a la carpeta Descargas. Cuando exista un archivo con el mismo nombre, se añadirá un número al archivo exportado.
Requisitos previos
  • Se agregan una o más recetas.
Para exportar recetas
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    controlador
    , seleccione
    Receta
    .
  3. En la página de configuración
    Receta
    , seleccione
    Exportar
    .
  4. (Opcional) En
    Exportar configuraciones de recetas
    , seleccione la ruta de exportación e introduzca el nombre del archivo según sea necesario.
  5. Seleccione
    Guardar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal