Eliminar archivos de recetas del controlador

Elimine los archivos de recetas de la tarjeta de memoria cuando las recetas ya no formen parte del proyecto de controlador actual.
Requisitos previos
  • El proyecto se encuentra en línea.
  • Se agregan una o más recetas.
Para eliminar un conjunto de recetas del controlador
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    controlador
    , seleccione
    Receta
    .
  3. En la página de configuración
    Receta
    , seleccione
    Administrar recetas
    .
  4. En
    <controller-name>: Administrar recetas
    , seleccione el botón Eliminar receta.
  5. En
    Eliminar recetas de la tarjeta de memoria
    , seleccione los archivos de receta que desee eliminar y, a continuación, seleccione
    Eliminar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal