Agregar detalles de receta

Los detalles de receta son configuraciones opcionales de una receta. Utilice los
Detalles de la receta
para realizar las siguientes acciones:
  • Cambiar el carácter que distingue los distintos campos de receta. La coma es el separador predeterminado.
  • Agregar descripciones a una receta. Se admiten hasta 100 caracteres.
Requisitos previos
  • El proyecto está sin conexión.
Para agregar detalles de receta
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    controlador
    , seleccione
    Receta
    .
  3. En la página de configuración
    Receta
    , en la lista
    Receta
    , seleccione la receta y, a continuación, seleccione el icono Configuración.
  4. En
    Detalles de la receta
    , seleccione un separador e introduzca la descripción que necesite.
  5. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal