Página de configuración de Reloj de tiempo real

Utilice la página de configuración
Reloj de tiempo real
para realizar las siguientes acciones:
  • Ver la configuración de fecha y hora del controlador.
  • Abrir
    Establecer fecha y hora
    para sincronizar la configuración de fecha y hora con el reloj de su equipo personal o establecer la hora y fecha manualmente.
La página
Reloj de tiempo real
está disponible para los controladores
Micro810
, L20E, L50E y L70E. Abrir la página
Establecer fecha y hora
seleccionando
Reloj de tiempo real
en el árbol del
Controlador
.
Para ver la configuración de fecha y hora, el controlador debe estar en línea.
Ajustes de la página de configuración Reloj de tiempo real
Configuración
Descripción
Batería
Muestra el estado de la batería en el reloj de tiempo real.
Los valores de sólo lectura son los siguientes:
  • No disponible
  • Día de la semana, mes, día y año
Fecha
Muestra la fecha que está definida para el reloj de tiempo real.
  • Cuando el controlador está en línea, el valor es de solo lectura con el formato: <
    day_of_the_week>, <day_and_month>, <year>
    .
  • Cuando el controlador está fuera de línea, el valor es
    No disponible
    .
Tiempo
Muestra la hora que está definida para el reloj de tiempo real.
  • Cuando el controlador está en línea, el valor es de solo lectura con el formato:
    <hours>:<minutes>:<seconds>
    AM/PM
    .
  • Cuando el controlador está fuera de línea, el valor es
    No disponible
    .
Establecer fecha y hora
Abre el cuadro de diálogo
Establecer fecha y hora
para sincronizar la configuración de fecha y hora con el reloj de su equipo personal o establecer la fecha y la hora manualmente.
El cuadro de diálogo está disponible cuando el controlador está en modo
Programa remoto
.
Habilitar el cambio del reloj de tiempo real en el modo de ejecución
Determina si activar o desactivar el cambio del reloj de tiempo real cuando el controlador esté en modo de
Ejecución
.
Esta casilla de verificación está en blanco de forma predeterminada.
Habilitar reloj de tiempo real del firmware
Determina si habilitar el reloj de tiempo real del firmware.
Si se habilita, el reloj de tiempo real del firmware permitirá que se siga actualizando la fecha y la hora, pero con mejor precisión si el reloj de tiempo real del hardware no está presente, por ejemplo, cuando se ha extraído el módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2 o 2080-SDMEMRTC-SC. Si el reloj de tiempo real del hardware está disponible, el reloj de tiempo real del firmware deja de usarse.
Esta casilla de verificación está en blanco de forma predeterminada. No se aplica a los controladores L20E.
Ajustar para el horario de verano (+01:00)
Ajusta el reloj de tiempo real una hora en los meses de verano.
Esta casilla de verificación está desactivada de manera predeterminada y está disponible si hay conexión con el controlador.
La opción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E para los proyectos de controlador de la versión 22.00 o 23.00.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal