Restaurar los archivos de proyecto desde la tarjeta de memoria

Utilice página de configuración
Tarjeta de memoria
para restaurar los programas y archivos de función del controlador L20E tras la pérdida inesperada de datos causada por un corte de energía o un fallo del controlador.
Requisitos previos
  • Se detecta la tarjeta de memoria que almacena el proyecto.
  • El controlador se encuentra en modo de
    Programa remoto
    .
Para restaurar los archivos de proyecto desde la tarjeta de memoria
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    controlador
    , seleccione
    Tarjeta de memoria
    .
  3. (Opcional) En la página de configuración
    Tarjeta de memoria
    , seleccione Incluir valores de variables después de hacer una copia de seguridad o restauración según sea necesario.
  4. Seleccione
    Restaurar desde la tarjeta de memoria
    .
  5. En
    Tarjeta de memoria
    , seleccione
    Restaurar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal