Sincronizar la configuración del protocolo de Internet
Utilice la página de configuración de
Ethernet
para sincronizar la configuración en el controlador con la configuración del protocolo de Internet en el proyecto FactoryTalk Design Workbench
.La configuración de IP
FactoryTalk Design Workbench
se compara con la configuración del controlador cuando el controlador está conectado y en modo Programa
. Si la configuración no coincide, aparecerá un mensaje indicando que las configuraciones son diferentes.Se proporcionan dos opciones para sincronizar la configuración de IP:
- Descargue la configuración deFactoryTalk Design Workbenchen el controlador.
- Cargue la configuración desde el controlador enFactoryTalk Design Workbench.
Las dos opciones no están disponibles cuando:
- El controlador está sin conexión.
- El controlador está en modo deEjecución.
- La configuración de IP en el controlador yFactoryTalk Design Workbenchson las mismas.
Requisitos previos
- El controlador se encuentra en modo dePrograma remoto.
- La configuración de IP en el controlador y deFactoryTalk Design Workbenchson diferentes.
Para sincronizar la configuración del protocolo de Internet
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
- En el árbol delcontrolador, seleccioneEthernet.
- En la página de configuración deEthernet, seleccione una de las siguientes acciones:
- Descargar al controlador
- Cargar desde el controlador
Entregue su opinión