Longitud del prefijo de subred

En IPv6, la creación de subredes se realiza utilizando la longitud del prefijo. La dirección de subred es una extensión del esquema de direcciones IP que permite que un sitio utilice una ID de red única para varias redes físicas. El enrutamiento fuera del sitio continúa dividiendo la dirección IP en un ID de red y un ID de host mediante la longitud de prefijo. En un sitio, la longitud del prefijo de subred se utiliza para dividir la dirección IP en una porción de ID de red y una porción de ID de host personalizadas.
Por ejemplo, considere la Red 2 con un prefijo /48 y añada otra red física. La selección de la siguiente longitud del prefijo de subred /50 permite varias redes físicas:
/50 prefix length: xxxx:xxxx:xxxx:xx00::/50
Se han utilizado dos bits para ampliar el ID de red. Cada combinación única de bits en la parte de la dirección especifica una red física diferente. La nueva configuración es:
Longitud del prefijo de subred
Longitud del prefijo de subred
Se ha agregado una segunda red con los hosts D y E. La puerta de enlace G2 conecta la red 2.1 con la red 2.2. Los hosts D y E utilizarán la puerta de enlace G2 para comunicarse con hosts que no estén en la red 2.2. Los hosts B y C utilizarán la puerta de enlace G para comunicarse con hosts que no estén en la red 2.1. Si B se está comunicando con D, G (la puerta de enlace configurada para B) enrutará los datos de B a D mediante G2.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal