Máscara de subred
La dirección de subred extiende el esquema de direcciones IP y permite que un sitio utilice un ID de red único para varias redes físicas.
El enrutamiento fuera del sitio continúa dividiendo la dirección IP en un ID de red y un ID de host basándose en la clase. En el sitio, la máscara de subred divide la dirección IP en una porción de ID de red y una porción de ID de host personalizadas. Por ejemplo, puede agregar otra red física al utilizar la red de clase B Red 2. Si selecciona la siguiente máscara de subred, se agregan dos bits de ID de red adicionales, que permiten utilizar cuatro redes físicas:
11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
En el ejemplo, se utilizan dos bits del ID de host de clase B para ampliar el ID de red. Cada combinación única de bits que constituye el ID de host donde los bits de máscara de subred son 1 especifica una red física diferente, como se muestra en la siguiente ilustración.
Ejemplo de máscara de subred

Se ha agregado una segunda red con los hosts D y E. La puerta de enlace G2 conecta la red 2.1 con la red 2.2, a través de la cual D y E pueden comunicarse con hosts que no están en la red 2.2. B y C utilizan la puerta de enlace G para comunicarse con hosts que no están en la red 2.1. Si B se está comunicando con D, la puerta de enlace G configurada para B enrutará los datos de B a D mediante G2.
Entregue su opinión