Dirección de puerta de enlace
Una puerta de enlace que conecta redes físicas individuales con un sistema de redes. Cuando un nodo se comunica con otro nodo de otra red, una puerta de enlace transfiere los datos entre las dos redes.
IPv4
La siguiente ilustración muestra cómo la puerta de enlace G conecta la red 1 y la red 2.
Ejemplo de puerta de enlace

Cuando el host B, con la dirección IP 128.2.0.1, se comunica con el host C, deduce a partir de la dirección IP de C que C se encuentra en la misma red. En un entorno Ethernet, B convertirá la dirección IP de C en una dirección de control de acceso al medio mediante el Protocolo de resolución de direcciones y se comunicará con C directamente.
Cuando B se comunica con A, deduce a partir de la dirección IP de A que A se encuentra en otra red porque los ID de red son diferentes. Para enviar los datos a A, B debe tener la dirección IP de la puerta de enlace que conecta las dos redes. En este ejemplo, la dirección de IP de la puerta de enlace de la rede 2 es 128.2.0.3.
La puerta de enlace G tiene dos direcciones IP, 128.1.0.2 en la red 1 y 128.2.0.3 en la red 2, y la primera dirección la deben usar los hosts en la red 1 y la segunda, los hosts en la red 2. Para que se pueda utilizar la puerta de enlace de un host, la dirección debe utilizar un ID de red que coincida con el suyo.
IPv6
Ejemplo de puerta de enlace

Si el host B con la dirección IP fd00:2::1 se comunica con el host C, sabe a partir de la dirección IP de C, que C se encuentra en la misma red. En un entorno Ethernet, B convertirá la dirección IP de C en una dirección MAC (mediante NDP) y se comunicará con C directamente.
Si el host B se comunica con el A, sabe a partir de la dirección IP de A que A se encuentra en otra red (las ID de la red son diferentes). Para enviar los datos a A, B debe tener la dirección IP de la puerta de enlace que conecta las dos redes. En este ejemplo, la dirección de IP de la puerta de enlace de la Red 2 es fd00:2::3.
La puerta de enlace tiene dos direcciones IP (fd00:1::2 y fd00:2::3). La primera debe ser utilizada por los hosts en la red 1 y la segunda, en la red 2. Para que se pueda utilizar la puerta de enlace de un host, la dirección debe utilizar un ID de red que coincida con el suyo.
Entregue su opinión