Detectar y borrar una dirección IP duplicada
Utilice la página de configuración de Ethernet para configurar los ajustes del protocolo de Internet en el proyecto
FactoryTalk Design Workbench
.
CONSEJO:
- Una dirección IP duplicada se produce cuando se configura manualmente la dirección IP. Para evitar direcciones IP duplicadas, utilice DHCP para obtener automáticamente la dirección IP.
- Cuando se detecta una dirección IP duplicada, el controlador finaliza todas las comunicaciones Ethernet.
- Use la casilla de verificaciónDetectar dirección IP duplicadapara activar o desactivar la detección de direcciones IP duplicadas.
Requisitos previos
- El controlador se encuentra en modo dePrograma remoto.
Detectar y borrar una dirección IP duplicada
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo del controlador.
- En el árbol delcontrolador, seleccioneEthernet.
- En la página de configuración deEthernet, realice una de las siguientes acciones para borrar el error de dirección duplicada:
- Si está utilizando IPv4
- SeleccioneObtener dirección IP automáticamente con DHCP, o
- SeleccioneConfigurar dirección y ajustes de IPy, a continuación, introduzca una dirección IP diferente.
- Si está utilizando IPv6
- SeleccioneObtener dirección IPv6 automáticamente con DHCP, o
- SeleccioneConfigurar dirección y ajustes de IPv6y, a continuación, introduzca una dirección IP diferente.
Entregue su opinión