Diagnóstico de comunicación para el sistema
Al diagnosticar las comunicaciones del sistema, la siguiente tabla enumera las estadísticas supervisadas y las muestra en tiempo real.
Archivado | Descripción |
|---|---|
Estadísticas de conexión CIP | |
Total activo | Muestra el número de conexiones de mensajes CIP explícitos y de E/S en uso. |
Mensajes activos | Muestra el número total de conexiones de mensajes CIP explícitos (Clase 3 al enrutador de mensajes) en uso. |
E/S activa | Muestra el número total de conexiones de E/S CIP (Implícitas - Clase1) en uso. |
Conexiones CIP máximas | Muestra el número máximo de conexiones CIP admitidas por el sistema. |
Tiempo de espera de conexiones | Muestra el número de conexiones que han dejado de existir debido a un tiempo de espera. |
Uso de recursos de E/S | |
Uso de comunicaciones de E/S (real) | Muestra el ancho de banda de uso de la comunicación utilizado actualmente por el recurso de E/S del sistema. |
Uso de comunicaciones de E/S (teórico) | Muestra el ancho de banda de uso de la comunicación que teóricamente debería utilizar el recurso de E/S. |
Régimen de E/S (real) | Muestra los PPS (Packets Per Second, paquetes por segundo) reales en los que se está produciendo la comunicación de E/S. |
Régimen de E/S (teórico) | Muestra los PPS (Packets Per Second, paquetes por segundo) teóricos en los que se supone que se produce la comunicación de E/S. |
Entregue su opinión