Códigos de estado de escáner de DeviceNet

El módulo enchufable 2080-DNET20 agrega la función DeviceNet a un controlador L20E, L50E o L70E.
Códigos de estado de escáner de DeviceNet
Valor del estado
Descripción
65
Autoexploración activa (estado solo escáner)
67
Reservado
68
Reservado
69
Reservado
70
El escáner fallo al comprobar DUP MAC
71
Valor ilegal en la lista de exploración
72
El dispositivo interrumpió la comunicación
73
El dispositivo no coincide con la lista de exploración
5.0
El escáner ha detectado exceso de datos
75
No se ha detectado tráfico de red
5.0
No se ha detectado tráfico de red para el escáner
5.0
El tamaño de datos devuelto no coincide con la lista de exploración
5.0
El dispositivo de la lista de exploración no está activo en la subred
5.0
El escáner no transmitió un mensaje
80
El escáner está funcionando en el modo de espera
5.0
El Escáner está funcionando en el modo de errores
5.0
Fragmento E/S fuera de secuencia
5.0
El dispositivo ha rechazado inicializarse
5.0
El dispositivo aún no se ha inicializado
5.0
Tamaño de datos incorrecto en una conexión con este dispositivo
5.0
El dispositivo (esclavo) pasó a modo de espera
87
El maestro compartido no tiene esclavo asignado
5.0
El maestro compartido no tiene opciones necesarias asignadas
5.0
Error al descargar el Keeper
90
Detector de usuario deshabilitado
5.0
Bus desactivado detectado en el escáner
5.0
No se ha detectado alimentación de red
5.0
Error de CRC detectado en uno o más bloques de configuración
5.0
Reservado
95
El programa de aplicación de la flash se está actualizando
96
El puerto está funcionando en el modo de pruebas
5.0
El usuario detuvo el escáner
98
Esc, Desbordamiento, División u otro error del procesador
5.0
El watchdog del escáner ha superado el tiempo de espera
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal