Agregar variables a la protección de datos
Utilice
Protección de datos
para seleccionar varias variables globales definidas por el usuario que conservarán sus valores cuando:- Se restaure un proyecto de controlador desde un módulo de memoria, (disponible para los controladores L20E, L50E y L70E).
- Se descargue un proyecto, programas, variables y configuraciones de controlador a un controladorMicro800, (disponible para los controladores L20E, L50E y L70E).
La protección de datos admite hasta 60 variables definidas por el usuario de los siguientes tipos:
- Tipos de datos simples, excluyendo STRING
- Matrices con hasta tres dimensiones
Para agregar variables a la protección de datos
- Abra el cuadro de diálogoProtección de datos, realizando una de las siguientes acciones:
- En elOrganizador de proyectos, haga clic con el botón secundario en el controlador y, a continuación, seleccioneProtección de datos.
- En elOrganizador de proyectos, seleccione el controlador y, a continuación, en la barra de menús, seleccione .
- EnProtección de datos, haga doble clic enSeleccionar variableo seleccione
. - En el selector de variables, busque y seleccione la variable y, a continuación, seleccioneSeleccionar.
- EnProtección de datos, seleccioneAceptar.Para eliminar una variable deProtección de datos, haga clic con el botón secundario en la variable y, a continuación, seleccioneEliminar.
Entregue su opinión