Emparejar un eje PTO y un eje de retorno de movimiento
Empareje un eje PTO integrado con un eje de retroalimentación para permitir que el eje de retroalimentación:
- Utilice la configuración del eje PTO emparejado.
- Sirva de retroalimentación para el eje PTO emparejado existente
Después de emparejar un eje PTO y un eje de retroalimentación de movimiento, la configuración del eje de retroalimentación de movimiento pasará a ser de solo lectura.
Requisitos previos
- Agregar un 2080-MOT-HSC al proyecto del controlador.
- Configurar un eje PTO integrado.
Para emparejar un eje PTO y un eje de retroalimentación de movimiento
- En elOrganizador de proyectos, vaya a .
- Para abrir la página2080-MOT-HSC, realice una de las siguientes acciones:
- Haga doble clic en2080-MOT-HSC.
- Seleccione2080-MOT-HSC, y, a continuación, seleccione la teclaIntro.
- En la página 2080-MOT-HSC, seleccioneConfiguración.
- En la listaHabilitar módulo enchufable con, seleccioneEje de retroalimentación.EnConfiguración, se crea el nodoEje de retroalimentación.
- En la página2080-MOT-HSC, seleccioneEje de retroalimentación.
- En la página de configuración FBAxis<x>- General, en la listaEmparejar con, seleccione un eje.
Entregue su opinión