Ajustes de dispositivo Ethernet
Después de agregar un dispositivo Ethernet, se crea un nodo
<device-name>
bajo Ethernet
en el Organizador de proyectos
. Para ver y configurar los dispositivos Ethernet, realice una de las siguientes acciones:- Haga doble clic en el nodo.
- Haga clic con el botón secundario en el nodo y seleccionePropiedades.
La configuración que se muestra en la página
<device-catalog-number: device-name>
varía según el tipo de dispositivo que haya agregado.Configuración | Descripción |
|---|---|
Información - Descripción general | Muestra:
|
Ajustes del cuadro de diálogo Definición de los dispositivos | |
Tipo de dispositivo | Muestra el número de catálogo del dispositivo agregado. Es de solo lectura. |
Nombre | Muestra el nombre del dispositivo que ha introducido. El nombre debe ser único. No establezca un nombre usando el tipo de dispositivo, ya que contiene palabras reservadas. Le recomendamos que añada un número al tipo de dispositivo. Por ejemplo, powerflex523_1. |
Descripción | Muestra la información adicional sobre el dispositivo. Es opcional. |
Dirección Ethernet | Especifique la dirección IP del dispositivo agregado. La dirección predeterminada es 1.1.1.1. |
Revisión | Muestra la revisión del dispositivo, que consta de un número de revisión principal seguido de un número de revisión menor.
|
Codificación electrónica | Muestra la opción de codificación electrónica seleccionada. La codificación electrónica reduce la posibilidad de utilizar un dispositivo incorrecto en el sistema de control al comparar el dispositivo especificado en el proyecto con el dispositivo instalado. Las opciones disponibles varían según el tipo de dispositivo seleccionado:
|
Modo | Especifica el modo de funcionamiento del dispositivo. Las opciones son:
La configuración está disponible para los tipos de dispositivo PowerFlex® 525-EENET y PowerFlex 525-E2P. |
Potencia nominal del variador | Muestra el valor de potencia con clases globales de voltaje del variador. Está disponible cuando se selecciona un variador PowerFlex . |
Configuración: Conexión | |
Intervalo entre paquetes solicitado | Especifica la velocidad de actualización de conexión. La conexión transfiere los datos hacia o desde el dispositivo al menos con la frecuencia especificada. El valor está comprendido entre 5 y 9999,9. El valor predeterminado es 20,0. El rango para Kinetix® 5100 es de 5 a 3200.El ajuste se puede configurar cuando el controlador está en línea. |
Conexión unicast a través de EtherNet/IP | Determina si se utiliza una conexión unicast a través de EtherNet/IP o conexiones de multidifusión. El ajuste se puede configurar cuando el controlador está en línea. |
Inhibir módulo | Determina si se inhibirá la conexión con el módulo. El ajuste se puede configurar cuando el controlador está en línea. |
Fallo mayor en el controlador si la conexión falla en el modo de ejecución | Permite al controlador comprobar la comunicación de Clase 1 con el dispositivo al cambiar del modo Programa al modo Ejecución . Si está conectado, el controlador entra en modo de Ejecución . De lo contrario, se produce el fallo 0xF8A4. |
Conexión - Fallo de conexión | Muestra información sobre fallos de conexión, si los hay, mientras está en línea. |
Configuración - Configuración de comunicación | |
Formato de comunicación | Especifica el formato de comunicación del dispositivo. La configuración está disponible para dispositivos genéricos. El formato de comunicación seleccionado para un módulo de E/S determina cómo se comunica el módulo con el controlador, qué páginas de configuración están disponibles y la estructura de tags y el método de configuración que se utilizarán para configurar el módulo. En concreto, el formato de comunicación determina:
|
Entregue su opinión