Configurar una entrada de bloqueo

Una entrada de bloqueo, o entrada de captura de pulsos, captura un pulso rápido y lo mantiene durante una exploración del controlador. El filtro de entrada determina el ancho del pulso capturado. En el caso de los controladores L50E y L70E, puede configurar ciertas entradas como entradas de bloqueo, establecer el valor del filtro de entrada y, a continuación, configurar los comportamientos de flanco ascendente y flanco descendente de cada entrada de bloqueo.
CONSEJO:
Las entradas de bloqueo cambian más rápido de lo que se puede detectar y no pueden ser detectados normalmente por la parte de exploración de la entrada del ciclo de exploración del controlador
Micro800
.
Para configurar una entrada de bloqueo
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , expanda
    Configuraciones de E/S
    .
  2. Para abrir la página de configuración de E/S incorporadas, realice una de las siguientes:
    • Haga doble clic en
      Incorporado
      .
    • Seleccione
      Incorporado
      , y, a continuación, seleccione la tecla
      Intro
      .
  3. En la página
    <controller-catalog-number Embedded I/O>
    , seleccione
    Configuración
    .
  4. En la columna
    Bloqueo de entrada
    , seleccione una de las siguientes opciones para cada entrada de bloqueo:
    • Seleccione
      Ascendente
      para detectar el pulso en el flanco ascendente de la entrada externa.
    • Seleccione
      Descendente
      para detectar el pulso en el flanco descendente de la entrada externa
  5. Seleccione la dirección del extremo de EII según sea necesario.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal