Ejemplos y comportamientos de bloqueo

El controlador puede detectar pulsos de activación (flanco ascendente) y de desactivación (flanco descendente).
  • Cuando se habilita un bloqueo con el flanco
    ascendente
    configurado, el controlador supervisa un pulso de activación.
  • Cuando se habilita el bloqueo con el flanco
    descendente
    configurado, el controlador supervisa un pulso de desactivación.
Comportamiento de extremo de incremento
La imagen de entrada suele estar "Desactivada" (0) y cambia a "Activada" (1) durante una exploración. La siguiente sección proporciona un resumen de los eventos que tienen lugar cuando se habilita una entrada de bloqueo con un flanco
ascendente
configurado.
  • Cuando el controlador detecta una señal externa, "enclava" (bloquea) el evento, pero la imagen de entrada se mantiene desactivada.
  • Durante la siguiente exploración de entrada tras el "evento de enclavado" (bloqueo), la imagen de entrada se activa.
  • La imagen de entrada se mantiene activada en la siguiente exploración del controlador.
  • Durante la siguiente exploración de entrada tras la exploración en la que se activó la imagen de entrada, la imagen de entrada se desactiva.
IMPORTANTE:
Cuando se configura una entrada para el comportamiento de enclavamiento, el valor del archivo de entrada no refleja la entrada externa. Cuando se configura para un comportamiento de flanco
Ascendente
, el valor del archivo de entrada suele estar desactivado. Cuando se detecta un pulso de flanco ascendente, el valor del archivo de entrada se activa durante una exploración.
CONSEJO: El área gris de los siguientes ejemplos representa el retardo del filtro de entrada.
Ejemplo 1: Comportamiento de extremo de incremento
Comportamiento de extremo de incremento
Ejemplo 1 de comportamiento de flanco ascendente
Ejemplo 2: Comportamiento de extremo de incremento
Comportamiento de extremo de incremento
Ejemplo 2 de comportamiento de flanco ascendente
Comportamientos de flanco descendente
La imagen de entrada suele estar "Desactivada" (0) y cambia a "Activada" (1) durante una exploración. La siguiente sección proporciona un resumen de los eventos que tienen lugar cuando se habilita una entrada de bloqueo con un flanco
descendente
configurado.
  • Cuando el controlador detecta una señal externa, "enclava" (bloquea) el evento, pero la imagen de entrada se mantiene activada.
  • Durante la siguiente exploración de entrada tras el "evento de enclavado" (bloqueo), la imagen de entrada se desactiva.
  • La imagen de entrada se mantiene desactivada en la siguiente exploración del controlador.
  • Durante la siguiente exploración de entrada tras la exploración en la que se desactivó la imagen de entrada, la imagen de entrada se activa.
IMPORTANTE: Cuando se configura una entrada para el comportamiento de enclavamiento, el valor del archivo de entrada no refleja la entrada externa. Cuando se configura para un comportamiento de flanco
descendente
, el valor del archivo de entrada suele ser "Activado" y cambia a "Desactivado" durante una exploración.
CONSEJO: El área gris de los siguientes ejemplos representa el retardo del filtro de entrada.
Ejemplo 3: Comportamiento de extremo de decremento
Comportamiento de extremo de decremento
Ejemplo 3: Comportamiento de flanco descendente
Ejemplo 4: Comportamiento de extremo de decremento
Comportamiento de extremo de decremento
Ejemplo 4: Comportamiento de flanco descendente
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal