Ver paneles
Utilice el menú
Ver
para mostrar u ocultar paneles específicos. La ubicación, el estado de anclaje y la visibilidad de los paneles se conservan al salir y volver a abrir un FactoryTalk Design Workbench
.Seleccione | Para |
|---|---|
Anclar el panel seleccionado a la ubicación actual. | |
Desanclar el panel seleccionado. | |
Ocultar el contenido del panel seleccionado. | |
Mostrar el contenido del panel seleccionado. | |
Cerrar el panel seleccionado. | |
Paneles izquierdos | Mostrar u ocultar los paneles que se fijan por última vez en el lado izquierdo de la interfaz de usuario (IU). |
Paneles derechos | Mostrar u ocultar los paneles que se fijaron por última vez en el lado derecho de la IU. |
Paneles inferiores | Mostrar u ocultar los paneles que se fijaron por última vez en la parte inferior de la IU. |
Restablecer diseño | Restaurar la ubicación, el estado de anclaje y la visibilidad predeterminados de los paneles. |
Organizador de proyectos | Mostrar u ocultar el organizador de proyectos . De forma predeterminada, el Organizador de proyectos está anclado en el lado izquierdo de la interfaz de usuario. |
Propiedades | Mostrar u ocultar Propiedades . De forma predeterminada, el panel está anclado en la parte inferior derecha de la IU. |
Caja de herramientas | Mostrar u ocultar la Caja de herramientas . De forma predeterminada, el panel está anclado en la parte superior derecha de la IU. |
Conexión | Mostrar u ocultar Conexión . El panel está oculto de forma predeterminada. |
Mostrar Salida con la página Consola abierta. | |
Mostrar Salida con la página Lista de errores abierta. | |
Mostrar Salida con la página Registro abierta. |
Entregue su opinión