Parámetros de la vista Información general

La vista
Información general
incluye estos parámetros.
Parámetro
Descripción
Tipo de dispositivo expandido
Muestra el tipo de dispositivo hexadecimal de cuatro dígitos.
Se muestra
Sin especificar
cuando la casilla de verificación
Usar tipo de dispositivo expandido
está desactivada en
Definición del dispositivo
.
Revisión
Muestra la revisión del dispositivo HART y la versión del software HART.
Muestra
Ninguno
cuando la casilla de verificación
Usar tipo de dispositivo expandido
está desactivada en
Definición del dispositivo
.
Codificación electrónica
Muestra la codificación electrónica utilizada por el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Los valores válidos son:
  • Exactamente igual
  • Módulo compatible
  • Deshabilitar codificación
Para obtener información detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control
Logix5000
, publicación LOGIX-AT001.
Conexión
Muestra el tipo de conexión y el formato de comunicación.
Definición del dispositivo
Abre el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
para cambiar la revisión, la codificación electrónica y otros valores específicos del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal