Parámetros de la vista Información del dispositivo
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Nombre de etiqueta corto de HART | Muestra el nombre de etiqueta del dispositivo de campo HART. |
Texto de usuario | Muestra información adicional sobre el dispositivo de campo HART como, por ejemplo, quién calibró el dispositivo por última vez, o referencias a la documentación. |
Descriptor | Muestra información de identificación adicional que utiliza la planta o el software de gestión de activos. |
Fecha de fabricación | Muestra la fecha en el formato seleccionado para su equipo desde Panel de control , con las opciones Configuración regional e idioma . |
Nombre de etiqueta largo de HART | Muestra el dispositivo de campo HART y su propósito en la planta. |
Identidad de dispositivo | Muestra Coincidencia o Desigualdad para indicar si el dispositivo físico y el perfil tienen el mismo ID de fabricante, tipo de dispositivo o código de producto. |
Protección contra escritura | Indica si el dispositivo de campo HART está protegido contra escritura. Los valores válidos son Sí o No .Si un dispositivo está protegido contra escritura, algunos parámetros no se podrán cambiar mediante la comunicación HART. |
Fabricante | Muestra el nombre del fabricante del dispositivo.
|
Tipo de dispositivo | Muestra el nombre del producto.
|
Clasificación | Muestra la clase de dispositivo general. |
ID de dispositivo | Muestra un número que representa el ID de dispositivo. El ID de dispositivo es un número de serie asignado por el fabricante en exclusiva entre todos los dispositivos producidos por este. |
Número de ensamblaje final | Muestra un número que identifica los materiales y elementos electrónicos que componen el dispositivo de campo. El número se suele cambiar cuando los elementos electrónicos u otros componentes se actualizan en el campo. En algunos casos, este número hace referencia a un número de dibujo. |
Número de serie | Muestra el número de serie de los dispositivos Endress+Hauser. Muestra como máximo 11 caracteres. Este campo solo aparece para los dispositivos Endress+Hauser. |
Variable primaria (PV) | Muestra los valores recopilados para estos atributos de la Variable principal (Primary Variable, PV):
|
Revisiones | Muestra estos atributos de revisión:
|
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Restablecer dispositivo | Se inicia una operación de restablecimiento en el dispositivo que devuelve el dispositivo a su estado de encendido mediante la emulación del ciclo de apagado y encendido. IMPORTANTE: Al restablecer un dispositivo, se cierran todas las conexiones al dispositivo y las que pasan por él, lo que puede ocasionar una pérdida de control. |
Entregue su opinión