Parámetros de la vista Conexión
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Intervalo entre paquetes solicitado (Requested Packet Interval, RPI) (ms) | Especifica el régimen de intercambio de datos entre el controlador y el dispositivo. Los valores válidos están comprendidos entre 500,0 ms (predeterminado) y 9.999,9 ms. El valor del RPI no se puede editar cuando los valores mínimo y máximo permitidos son iguales o el controlador está en modo Ejecución. Para el primer dispositivo bajo un dispositivo analógico HART, el valor predeterminado es 500,0 ms. De lo contrario, coincide con el de otros dispositivos bajo el mismo dispositivo analógico HART. En el caso de un dispositivo pegado que es el primero bajo un dispositivo analógico HART, se conserva el valor de RPI copiado. De lo contrario, el valor coincide con el de otros dispositivos bajo el mismo dispositivo analógico HART. Los cambios en RPI se aplican automáticamente a todos los dispositivos bajo el mismo dispositivo analógico HART. Si otro dispositivo tiene ediciones pendientes en su RPI cuando se aplica un RPI en un dispositivo HART diferente:
IMPORTANTE:
|
Conexión a través de EtherNet/IP | Determina si se establece una conexión de unidifusión o multidifusión a través de la red. El valor predeterminado es Unidifusión .El tipo de conexión depende de la configuración de redundancia del controlador.
Con los dispositivos HART, no se puede modificar el tipo de conexión de entrada cuando está en línea. Si modifica este campo mientras está en línea, seleccionar Aplicar hace que se abra Interrupción de la conexión .IMPORTANTE:
|
Conexión a través de ControlNet | Determina si se programa explícitamente la conexión de red a través de redes ControlNet.
Consejo: Si esta conexión cambia de No programada a Programada, programe la conexión mediante el software RSNetWorx for ControlNet. |
Inhibir módulo | Inhibe o desinhibe las conexiones con el dispositivo. La inhibición del dispositivo hace que se interrumpan todas las conexiones con el dispositivo, lo que provocará la pérdida de datos. Cuando el dispositivo está inhibido y en línea, el icono que representa este dispositivo en el organizador del controlador muestra el icono Inhibido. Seleccione esta opción para detener la comunicación con un dispositivo.
|
Fallo mayor en el controlador si falla la conexión en el modo Ejecución | Determina si el controlador entrará en un estado de fallo mayor si falla la conexión mientras el controlador está en modo Ejecución. |
Fallo de conexión | Muestra el código de fallo devuelto por el controlador (para el dispositivo configurado) y un texto que detalla el fallo de conexión que se ha producido. Las categorías habituales de errores son:
|
Entregue su opinión