Conexión y formato de datos

Cambie la definición del dispositivo en cualquier momento sin borrar el dispositivo existente y creando un dispositivo nuevo. El perfil intenta mostrar todos los datos de configuración para la nueva configuración. Los datos de configuración que no se pueden mostrar se configuran con un valor predeterminado. Después de aplicar los nuevos ajustes, estos pasan a ser la configuración base y se pierden todas las configuraciones de formatos de datos anteriores.
Parámetro
Descripción
Entrada
Genera los tipos de datos y las etiquetas de entrada y configuración.
Si se establece la conexión, esta tendrá sus propios datos de configuración y compartirá los datos de entrada.
Salida
Genera tipos de datos y las etiquetas de entrada, salida y configuración.
Si se establece la conexión, esta tendrá sus propios datos de configuración y salida, y compartirá los datos de entrada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal