Diagnosticar un problema con un canal individual

Utilice
Diagnóstico de Canal0x
para diagnosticar un problema y ver la información de diagnóstico de un canal individual. Diagnóstico está deshabilitado cuando:
  • Trabaja fuera de línea.
  • Hay una desigualdad de identidad.
Para diagnosticar un problema con un canal individual
  1. En la ficha del dispositivo, expanda
    Canales
    y, a continuación, seleccione un canal individual.
  2. En la vista
    Canal0x
    , seleccione
    Diagnóstico
    .
  3. En
    Diagnóstico de Canal0x
    , vea la información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal