Parámetros de Diagnóstico de dispositivo
El cuadro de diálogo
Diagnóstico de dispositivo
se usa para varios tipos de dispositivos, por lo que los parámetros que se muestran pueden variar. Los ajustes que no corresponden a un tipo de dispositivo no se muestran.
CONSEJO:
Cuando se pierde la conexión con el dispositivo, se produce un error de tiempo de espera. Después de rechazar el mensaje de error, los parámetros se muestran en blanco.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Modo Ejecución | Muestra el estado operativo del dispositivo. Los dispositivos de salida siguen el modo Ejecución para la conexión de propiedad. Los dispositivos de solo entrada siempre están en el modo Ejecución. Los valores disponibles son:
|
Se ha superado el umbral de diagnóstico | Muestra si hay algún diagnóstico activo o si se ha alcanzado un umbral. Los valores disponibles son:
|
Recuento de secuencias de diagnóstico | Muestra el recuento de las veces que se ha detectado una condición de diagnóstico distinta, y también las veces que una condición de diagnóstico distinta cambia de detectada a no detectada. Los valores disponibles oscilan entre 0 y 255. |
Autoprueba | Muestra si las pruebas internas de inicialización del producto han detectado algún error. Los valores disponibles son:
|
Uso de la CPU | Muestra el uso del motor informático. Los valores disponibles oscilan entre 0% y 100%. |
Estado de chasis | Muestra si el chasis funciona con normalidad. |
Redundante | Muestra si el dispositivo se está ejecutando en el modo redundante. Consejo: Si el dispositivo no se debe ejecutar en el modo redundante, el valor será siempre No , pero si el dispositivo se debe ejecutar en el modo redundante y el valor es No , significará que hay un problema.Los valores disponibles son:
|
Estado de la tarjeta de memoria | Muestra el estado actual de la tarjeta de memoria extraíble. Los valores disponibles son:
|
Estado de los datos de la tarjeta de memoria | Muestra el estado del contenido de la tarjeta de memoria extraíble. Los valores disponibles son:
|
Conexiones | Muestra el número de conexiones CIP que hay abiertas actualmente al adaptador, o a través de este. Los valores disponibles oscilan entre 0 y 32.767. |
Paquetes perdidos | Muestra la suma continua del número de Números de secuencia de elementos de dirección secuenciados que se han omitido en las conexiones de Clase 0 y Clase 1 que consumen el adaptador y sus elementos secundarios. Los valores disponibles oscilan entre 0 y 2.147.483.647. |
Tiempos de espera | Muestra el recuento continuo del número de conexiones que agotan el tiempo de espera, tanto de origen como de destino, al adaptador y a través de él. Los valores disponibles oscilan entre 0 y 2.147.483.647. |
Régimen de paquetes de HMI | Muestra el régimen con el que se envían y se reciben los paquetes de HMI. El número de paquetes de Clase 3 y de paquetes sin conexión enviados y recibidos por el dispositivo en el segundo anterior. Los valores disponibles oscilan entre 0 y 2.147.483.647. |
Régimen de paquetes de IO | Muestra el régimen con el que se envían y se reciben los datos de E/S. El número de paquetes de Clase 0 y Clase 1 que el adaptador ha enviado o ha recibido en el segundo anterior. Los valores disponibles oscilan entre 0 y 2.147.483.647. |
Errores de EtherNet | Muestra la suma de todos los puertos de los siguientes valores de objeto de Ethernet Link: En descartes, En errores, En protos desconocidos, Descartes de salida, Errores de salida, Errores de alineación, Errores FCS, Colisiones simples, Colisiones múltiples, Errores de prueba SQE, Transmisiones diferidas, Últimas colisiones, Colisiones excesivas, Errores de transmisión MAC, Errores de detección de portadora, Marco demasiado largo y Errores de recepción MAC. Los valores disponibles oscilan entre 0 y 2.147.483.647. |
Actualización de Flash requerida | Muestra si el dispositivo requiere firmware de la aplicación. Los valores disponibles son:
|
Estado de red | Muestra el estado actual de la red. |
Estado del supervisor | Muestra el estado actual del supervisor. |
Estado de sincronización de hora | Muestra si el dispositivo está sincronizado actualmente con un protocolo de precisión temporal (PTP). Los valores disponibles son:
|
Identidad del reloj de gran maestro | Muestra la identidad del reloj de gran maestro con el que se ha sincronizado el dispositivo. El valor válido es un número hexadecimal de 8 bytes. |
Desplazamiento del reloj local con hora del sistema | Muestra el desplazamiento, en nanosegundos, del reloj local a la hora del sistema. Use este valor para detectar pasos a tiempo. Este valor se actualiza cuando se recibe un mensaje de actualización del PTP. Los valores disponibles oscilan entre -9.223.372.036.854.775.808 y 9.223.372.036.854.775.807. |
Sello de hora del desplazamiento del reloj local | Muestra el sello de hora del desplazamiento del reloj local en formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn (UTC-00:00).
Los valores posibles son una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Sobretemperatura | Muestra si el dispositivo está funcionando a una temperatura normal o por encima de sus límites operativos. Los valores disponibles son:
|
Sello de hora de sobretemperatura | La hora a la que se detectó más recientemente una condición de sobretemperatura. Los valores posibles son una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Temperatura crítica | Muestra si la temperatura es superior o inferior al límite de temperatura crítica para un correcto funcionamiento. Los valores disponibles son:
|
Sello de hora de temperatura crítica | La hora a la que se detectó más recientemente una condición de temperatura crítica. Los valores posibles son una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Alarma de potencia del sistema baja | Muestra si el voltaje de potencia del sistema de entrada es inferior al límite de potencia baja del sistema configurado. Si el voltaje de potencia del sistema de entrada es inferior al límite de potencia baja del sistema configurado, la alarma se mantendrá activa hasta que el voltaje de potencia del sistema de entrada sea superior al límite de alarma de potencia del sistema baja configurado. Los valores disponibles son:
|
Sello de hora de potencia del sistema baja | La hora más reciente a la que una condición de potencia baja del sistema pasó de No a Sí. Los valores posibles son una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Alarma de potencia del sistema alta | Muestra si el voltaje de potencia del sistema de entrada es superior al límite de potencia alta del sistema configurado. Si es superior al límite de potencia alta del sistema configurado, se mantendrá activa hasta que el voltaje de potencia de entrada del sistema sea inferior al límite de alarma de potencia del sistema alta configurado. Los valores disponibles son:
|
Sello de hora de potencia del sistema alta | La hora más reciente a la que una condición de potencia alta del sistema pasó de No a Sí. Los valores posibles son una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Fallo interno | Muestra si hay un fallo interno. |
Sello de hora de fallo interno | La hora en que se produjo más recientemente un fallo interno. Los valores posibles son una hora válida o Ninguna si no hay ninguna hora de evento registrada. |
Entregue su opinión