El archivo EDS no coincide con la versión de archivo registrado
Las propiedades del dispositivo que ha intentado iniciar no coinciden con el archivo EDS utilizado para crear esa instancia de dispositivo ni con el archivo que se encuentra actualmente en el equipo. Por ejemplo, un valor de la configuración actual no se encuentra en el rango posible válido del archivo EDS. Este error se produce cuando:
- La instancia de dispositivo se creó con un archivo EDS diferente del de la versión del archivo EDS registrado para dicho dispositivo.
- Los datos de configuración de la instancia de dispositivo están autorizados, pero no el archivo EDS registrado.
Para resolver esta situación:
- Use el asistente de EDS para anular el registro del archivo EDS que se encuentra actualmente en el equipo y, a continuación, registre la versión de archivo EDS que se usó inicialmente para crear la instancia de dispositivo.
- Haga clic con el botón derecho y seleccioneRegistrar archivo EDSpara iniciar el Asistente de EDS.
- Elimine la instancia de dispositivo existente y vuelva a crearla utilizando el archivo EDS del dispositivo seleccionado que está registrado actualmente en el equipo.
Entregue su opinión