Se ha superado el tiempo de espera del mensaje solicitado

Se ha producido un problema de comunicación con el dispositivo. Compruebe si:
  • Se ha configurado una ranura incorrecta para el dispositivo.
  • El dispositivo creado en el software no existe en la red en la dirección especificada en el software o se ha perdido la comunicación con el dispositivo.
  • El dispositivo tiene un fallo mayor.
  • Se ha configurado un dispositivo puente para una ranura incorrecta, este ha entrado en fallo o se ha perdido la comunicación.
  • RSLinx Classic
    o
    FactoryTalk Linx
    se están ejecutando.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal