Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Modernice su sistema de alimentación, aumente la productividad

Main Image

Como productor de petróleo y gas, posiblemente esté sintiendo los efectos de tener que depender de un sistema anticuado de distribución eléctrica. Enfrenta una reducción de productividad, un aumento de riesgos de seguridad o mayor estrés frente a la necesidad incesante de resolver problemas.

Tradicionalmente, la solución “fácil” era sustituir el equipo anticuado por nuevas versiones de los mismos componentes y controles. Pero en la era digital actual, confiar en una estrategia de sustitución puede hacerle perder grandes oportunidades de mejorar sus operaciones. Una solución digital puede aumentar en gran medida su producción.

Ventajas de una solución digital

  • Mejor acceso a inteligencia de operaciones críticas
  • Enfoque en el control de costos y la optimización del rendimiento de los activos
  • Identificación de patrones que permiten mejorar los planes de mantenimiento
  • Mayor y más temprana visibilidad en torno a posibles fallos

Gracias a la disponibilidad de dispositivos inteligentes y a la gran cantidad de información en tiempo real que estos proporcionan, reemplazar los anticuados sistemas eléctricos cableados por una plataforma digital que integre su solución de control de procesos le puede permitir aprovechar los muchos beneficios empresariales. Las nuevas capacidades de la alimentación inteligente empaquetada pueden ofrecerle una funcionalidad descomunal.

Conéctese

Una de las mejores características de esta transformación digital es la mayor visibilidad. La adopción de una solución digital le permitirá ver el rendimiento de sus activos eléctricos en tiempo real, acelerando así la toma de decisiones y la resolución de problemas. Antes de que suene una alarma, su personal podrá recibir una alerta sobre un posible fallo e iniciar el proceso de reparación. Por lo tanto, el fallo no impactará la productividad ni el rendimiento de sus equipos.

Además, usted tendrá la capacidad de monitoreo remoto para mejorar directamente la seguridad del personal. Gracias a un sistema eléctrico inteligente e integrado, el personal incluso puede trabajar mediante el uso de un teléfono celular inteligente a una distancia segura de las posibles condiciones peligrosas que puede haber presentes cerca de los sistemas de alimentación.

Una solución integrada

Los datos unificados en tiempo real también permiten que su empresa entienda y gestione mejor su consumo de energía.

Estas ventajas están cambiando el panorama eléctrico en las industrias pesadas como la de petróleo y gas. Según un estudio de ARC Advisory Group, un 67 por ciento de las nuevas plantas implementaron dispositivos inteligentes como parte de su sistema eléctrico general.

Mientras más dispositivos inteligentes tenga integrados en su sistema eléctrico, mayor será la información que recibirá. Para avanzar un paso más, debe considerar combinar sus sistemas eléctricos y de procesos. Esta combinación de información proporciona una solución de control de alimentación y de procesos más productiva e integrada.

Las nuevas soluciones digitales de alimentación conectan con agilidad su sistema de control de procesos y su equipo eléctrico, centrando así la información en una arquitectura de red unificada. Esto crea un flujo de información central que elimina la necesidad de sistemas separados de control eléctrico y de procesos. Por tanto, su empresa entiende y gestiona mejor su consumo de energía.

La solución inteligente

Estas soluciones inteligentes permiten que los datos estén accesibles desde cualquier dispositivo eléctrico inteligente (IED) y desde cualquier estación de control de operador, lo cual implica la facilidad de implementación, mantenimiento y optimización de dichos datos. Esto también reduce de manera importante los costos de implementar una solución de alimentación inteligente. De hecho, la implementación de una solución de alimentación inteligente empaquetada puede representar hasta cinco veces menor tiempo de ingeniería y trabajo de instalación.

Por ejemplo, una refinería de petróleo aprovechó los datos unificados para reducir en un 27% el tiempo improductivo causado por fallos de los equipos, y redujo en un 35% los costos vinculados a la resolución de problemas de mantenimiento.

Cuando su equipo eléctrico se torna anticuado, no basta con sustituirlo por la versión más reciente. Las actualizaciones le brindan la oportunidad de aprovechar su infraestructura existente y de aumentar sus capacidades digitales. Gracias a la integración del control de alimentación y de procesos, así como de la digitalización, puede añadir funcionalidades que se amortizarán rápidamente mediante mejoras en la productividad.

¿Desea ver cuánto puede ahorrar con una solución digital inteligente? Consulte nuestra calculadora de amortización.


Dan Pender
Dan Pender
Business Manager, Intelligent Packaged Power, Rockwell Automation
Dan Pender
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recomendado para usted