Un 83 % de las organizaciones encuestadas en el área de infraestructura crítica afirmaron haber sufridoal menos una brecha de seguridad de OT en los 36 meses anteriores.
La mayoría de los ejecutivos conocen la importancia que tiene la ciberseguridad de OT, pero también carecen de conocimiento sobre los sistemas y procesos específicos que deben implementarse para proteger el software y los equipos anticuados que no se construyeron necesariamente teniendo en cuenta la seguridad. Hemos recopilado un libro completo que le guiará a través del proceso de creación de un caso empresarial sólido para las iniciativas de ciberseguridad de su organización, que puede ayudar a los líderes a comprender los riesgos y beneficios de invertir en medidas de ciberseguridad para los entornos de OT.
Contenido:
- Definición y análisis del problema
- Soluciones propuestas
- Resultados organizacionales
- Desglose de costos
- Cálculo del retorno de la inversión/valor