Loading

Estaciones de trabajo estándar (US, LA y APAC)

Proporcionar capacitación práctica en las aplicaciones principales de automatización industrial alineadas con los requisitos regionales.
Capacitación para el desarrollo del personal
  • Cursos guiados por instructor
    • Descripción general
    • Estación de trabajo Práctica de laboratorio Libros
    • Estación de trabajo Práctica de laboratorio Libros
  • Programas de certificación
  • Ayuda para proyectos
  • Calendario de capacitación
  • Planes de aprendizaje por competencias
  • Suscripciones a los programas de capacitación Learning+ Training
Catálogo completo del curso
CompactLogix 5370 y PanelView 7 estación de trabajo (ABT-TDCMPX-PVP7)
CompactLogix 5370 y PanelView 7 estación de trabajo (ABT-TDCMPX-PVP7)

Esta estación de trabajo puede satisfacer las necesidades de simulación de capacitación de su empresa al proporcionar un enfoque superior para simular la visualización de la planta.

Estación de trabajo ControlLogix con 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4-B)
Estación de trabajo ControlLogix con 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4-B)

Esta estación de trabajo simula los mismos esquemas de control que se ejecutan en su planta. Incluye un chasis de E/S de 4 ranuras para expansión de módulos y flexibilidad.

Estación de trabajo ControlLogix – Sin movimiento (ABT-TDCLX3-D)
Estación de trabajo ControlLogix – Sin movimiento (ABT-TDCLX3-D)

Esta estación de trabajo simula los mismos esquemas de control que en su planta. Incluye un chasis de E/S de 10 ranuras para expansión y flexibilidad.

Estación de trabajo de controlador GuardLogix (ABT-TDGRDLX1-D)
Estación de trabajo de controlador GuardLogix (ABT-TDGRDLX1-D)

Esta estación de trabajo se puede utilizar para programar instrucciones de seguridad dentro de una tarea de seguridad de GuardLogix para monitorear los circuitos de seguridad.

Estación de trabajo de capacitación de servovariadores Kinetix 5700 (ABT-TDK5700-B)
Estación de trabajo de capacitación de servovariadores Kinetix 5700 (ABT-TDK5700-B)

Esta estación de trabajo puede ayudarle a configurar, programar, poner en marcha y ejecutar Kinetix 5700 servovariadores en una red EtherNet/IP.

Estación de trabajo Micro850 Controllers (ABT-TDM850)
Estación de trabajo Micro850 Controllers (ABT-TDM850)

Esta estación de trabajo ensamblada ofrece experiencia práctica con la instalación, el cableado, la configuración y la resolución de problemas básicos.

Estación de trabajo PowerFlex 755 de CA (ABT-TDPF755-B)
Estación de trabajo PowerFlex 755 de CA (ABT-TDPF755-B)

Esta estación de trabajo ofrece múltiples opciones de comunicación, incluida EtherNet/IP incorporada, para convertirla en una herramienta eficaz para sus necesidades de aplicaciones de capacitación en manejo de variadores.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Servicios de capacitación para el desarrollo del personal
  4. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de capacitación
  5. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo estándar (US, LA y APAC)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.