Loading

Estaciones de trabajo estándar conformes a CE (zona EEE)

Habilite la capacitación práctica y cumpla con los requisitos de seguridad y conformidad de la CE europea.
Capacitación para el desarrollo del personal
  • Cursos guiados por instructor
    • Descripción general
    • Estación de trabajo Práctica de laboratorio Libros
    • Estación de trabajo Práctica de laboratorio Libros
  • Programas de certificación
  • Ayuda para proyectos
  • Calendario de capacitación
  • Planes de aprendizaje por competencias
  • Suscripciones a los programas de capacitación Learning+ Training
Catálogo completo del curso
Estación de trabajo de capacitación de controlador GuardLogix (ABT-TDGRDLX1-D-CE)
Estación de trabajo de capacitación de controlador GuardLogix (ABT-TDGRDLX1-D-CE)

Esta estación de trabajo se puede utilizar para programar instrucciones de seguridad dentro de una tarea de seguridad de GuardLogix para monitorear los circuitos de seguridad.

Estación de trabajo ControlLogix con 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4-A-CE)
Estación de trabajo ControlLogix con 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4-A-CE)

Esta estación de trabajo simula los mismos esquemas de control que se ejecutan en su planta. Incluye un chasis de E/S de 4 ranuras para expansión de módulos y flexibilidad.

Estación de trabajo ControlLogix – Sin movimiento (ABT-TDCLX3-D-CE)
Estación de trabajo ControlLogix – Sin movimiento (ABT-TDCLX3-D-CE)

Esta estación de trabajo simula los mismos esquemas de control que en su planta. Incluye un chasis de E/S de 10 ranuras para expansión y flexibilidad.

Estación de trabajo de capacitación Ethernet/IP (ABT-TDENET-B-CE)
Estación de trabajo de capacitación Ethernet/IP (ABT-TDENET-B-CE)

Esta estación de trabajo se puede utilizar para proporcionar una plataforma escalable y flexible para demostrar arquitecturas de control de PLC modernas, E/S distribuidas y redes Ethernet industriales.

Estación de trabajo de capacitación de servovariadores Kinetix 5700 (ABT-TDK5700-A-CE)
Estación de trabajo de capacitación de servovariadores Kinetix 5700 (ABT-TDK5700-A-CE)

Esta estación de trabajo puede ayudarle a configurar, programar, poner en marcha y ejecutar Kinetix 5700 servovariadores en una red EtherNet/IP.

Estación de trabajo PowerFlex 755 AC Drive (ABT-TDPF755-B-CE)
Estación de trabajo PowerFlex 755 AC Drive (ABT-TDPF755-B-CE)

Esta estación de trabajo ofrece múltiples opciones de comunicación, incluida EtherNet/IP incorporada, para convertirla en una herramienta eficaz para sus necesidades de aplicaciones de capacitación en manejo de variadores.

Estación de trabajo de capacitación PointMax™ (ABT-POINTMAX-A-CE)
Estación de trabajo de capacitación PointMax™ (ABT-POINTMAX-A-CE)

Esta estación de trabajo ofrece un medio para simular los esquemas de control de E/S remotas que se ejecutan en toda su planta. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Servicios de capacitación para el desarrollo del personal
  4. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de capacitación
  5. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo estándar conformes a CE (zona EEE)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.