Como piedra angular de cualquier sistema de control, la HMI debe aportar valor a la empresa, ya sea en el diseño, la puesta en marcha o en las operaciones. ¡Y el software FactoryTalk® View Machine Edition (ME) entrega las mercancías! FactoryTalk View Machine Edition es una HMI versátil que proporciona una poderosa solución para dispositivos de interfaz hombre-máquina.
Tanto si necesita una HMI independiente o un sistema distribuido más complejo, FactoryTalk View cuenta con una infraestructura de desarrollo común que facilita la ampliación a medida que cambia el alcance del proyecto. ¿Necesitas opciones cuando se trata de hardware? Puede elegir entre PanelView™ Plus 7, PanelView Plus 6, MobileView™, las computadoras industriales de Rockwell Automation u otro equipo industrial.