Vista Generic ASCII Transmit

Utilice la vista de transmisión en ASCII genérico para configurar los parámetros para transmitir datos en ASCII a través del módulo serial.
Ejemplo de vista de transmisión en ASCII genérico
Parámetros de la vista de transmisión en ASCII genérico
Parámetro
Definición
Elecciones disponibles
Swap Mode
Determina cómo se organizan los datos que se transmiten al puerto serial. El intercambio se realiza antes de que el módulo envíe datos de salida.
  • No Change (predeterminado)
  • Word Swap (ABCD → CDAB)
  • Byte Swap (ABCD → BADC)
  • Word and Byte Swap (ABCD → DCBA)
CONSEJO: A, B, C y D representan cuatro bytes adyacentes en los datos recibidos/transmitidos.
Termination Mode
Determina el uso de los delimitadores de terminación en los datos.
  • Ignore End Delimiter (predeterminado): Los delimitadores de término se ignoran y todos los datos en ASCII.TxData[] se tratan como datos comunes. El número de caracteres que se envían se basa en Ox.ASCII.TxDataLength o 256, si Ox.ASCII.TxDataLength es 0.
  • Exclude: Seleccione esta opción para usar los delimitadores de final de carrera para marcar el final de los datos en ASCII.TxData cuando Ox.ASCII.TxDataLength es 0 pero excluye los delimitadores cuando los datos se envían a la interface serial.
  • Include: seleccione esta opción para utilizar los delimitadores de término para marcar el final de los datos en ASCII.TxData cuando Ox.ASCII.TxDataLength es 0 pero incluye los delimitadores cuando los datos se envían a la interface serial.
CONSEJO: El delimitador de término solo se aplica cuando el tag OxASCII.TxDataLength se establece en 0. Cuando Ox.ASCII.TxDataLength es mayor que 0, el modo de terminación efectivo es Ignore End Delimiter.
Termination Delimiter 1
Especifica el primer delimitador de terminación del canal. El delimitador de terminación se utiliza para indicar el final de los datos.
  • Para datos de 7 bits: $00...$7F
  • Para datos de 8 bits – $00...$FF
Termination Delimiter 2
Especifica el segundo delimitador de terminación del canal.
  • Para datos de 7 bits: $00...$7F y $
  • Para datos de 8 bits: $00...$FE y $
Si introduce $, significa que no se utiliza el delimitador de terminación 2.
Diagnostics
Cuando el estado del controlador esté en línea, abra el cuadro de diálogo Diagnostics para ver los contadores de diagnóstico para la gestión de rendimiento y errores con la comunicación en ASCII genérico.
–
Seleccione Diagnostics para ver la información de diagnóstico del canal de transmisión/recepción en ASCII genérico.
Diagnóstico de canal de transmisión/recepción en ASCII genérico
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal