Vista Counter – Fault/Program Actions

Utilice Counter – Fault/Program Actions para configurar el comportamiento del contador cuando el módulo está en el modo de programación o en el modo de fallo, o cuando se produce un fallo de comunicación.
Ejemplo de vista Counter – Fault/Program Actions
La vista Counter – Fault/Program Actions incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Counter State in Program Mode
Determina el comportamiento del contador cuando el controlador efectúa una transición al modo de programación o modo de inhibición. En el modo de programación o el modo de inhibición, los contadores del controlador se ignoran y el contador se comporta de la siguiente manera:
  • Continue counting
  • Hold: Retiene el último conteo y reanuda el conteo a partir de este conteo cuando el controlador efectúa una transición al modo marcha.
  • User-defined value: Establece el conteo en el valor definido por el usuario y reanuda el conteo a partir de este valor cuando el controlador efectúa una transición al modo marcha.
Counter State in Program Mode
User-defined Value
Define el valor establecido para contar cuando se selecciona User-defined value para Counter State in Program Mode.
Reset stored values in Program Mode
Determina si se restablecen los valores almacenados cuando el controlador efectúa una transición al modo de programación o al modo de inhibición.
Counter State in Communication Fault Mode
Determina qué le ocurre al contador después de que se produzca un fallo de comunicación y el módulo entre en el modo de fallo de comunicación.
  • Continue counting
  • Hold: Retiene el último conteo y reanuda el conteo a partir de este conteo cuando el controlador efectúa una transición al modo marcha.
  • User-defined value: Establece el conteo en el valor definido por el usuario y reanuda el conteo a partir de este valor cuando el controlador efectúa una transición al modo marcha.
Counter State in Communication Fault Mode
User-defined Value
Define el valor establecido para contar cuando se selecciona Counter State in Communication Fault Mode como valor definido por el usuario.
Reset stored values in Communication Fault Mode
Determina si se deben restablecer los valores almacenados después de que se produzca un fallo de comunicación y el módulo entre en modo de fallo de comunicación.
When Communication Fails in Program Mode
Determina la acción del contador si la comunicación falla en el modo de programación.
  • Dejar contador en estado de modo de programación: Sigue el comportamiento del modo de programación.
  • Cambiar contador en estado de modo de fallo de comunicación: Sigue el comportamiento del modo de fallo de comunicación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal